This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.32万:LMK0.32万的OSC引脚延迟60秒

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/612515/lmk03200-the-osc-pin-of-the-lmk03200-is-delayed-60sec

部件号:LMK0.32万
主题: LMK0.0308万中讨论的其他部件

您好,

我们的新产品采用了LMK0.32万。
LMK0.32万的OSCin针脚连接到LMK0.0308万 (前端)的CLKoutA0针脚。
LMK0.0308万的CLKI引脚与其它产品(称为JIGU)相连。
现在,我们正在调试该产品。

在本产品上电时,LMK0.0308万的CLKI引脚为稳定的"L"级。
因为JIGU需要大约60秒才能启动。
启动JIGU后,LMK0.0308万的CLKI引脚将添加20MHz信号。

添加20 MHz后,我们通过LMK0.32万寄存器0 (R0)的位-31重置设备,并设置LMK0.32万的其它寄存器。
但是,LMK0.32万输出4MHz或11MHz或其它频率的CLKout引脚。 (不稳定)

如果从JIGU启动60秒后启动LMK0.0308万/LMK03200,0.32万,则LMK0.32万的CLKout引脚输出将为10MHz。

根据这些结果,LMK0.32万认为有必要在开机时向OSCin发出信号。
但我们的制度并不符合这项要求。
您是否有任何解决方案?

感谢您的参与和考虑。

此致,
Toshiyuki Maekawa,Advanet Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Toshiyuki-San,

    这听起来像是PLL未锁定。 由于设备没有有效的输入频率,因此无法执行正确的频率校准,这在启动时发生。

    解决方法是在输入时钟出现后再次运行频率校准。 请参阅数据表第19页:"要使频率校准例程正常工作,在对R15进行编程时,OSCin必须由有效信号驱动。 对PLL_R分配器或OSCin的任何更改都要求在0_DELAY_MODE =0时重新编程R15以激活频率校准例程。' 通过重新编程R15,设备应再次运行频率校准并允许PLL锁定。

    此致,

    -Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim-San,

    我们感谢你有意回应我们的请求。

    我们可以按照您的建议执行此过程来解决问题。
    非常感谢您的帮助。

    感谢您的参与和考虑。

    此致,
    Toshiyuki Maekawa,Advanet Inc.