This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:计算输出频率

Guru**** 2928770 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, ADS6125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/612385/lmx2571-calculate-the-output-frequency

部件号:LMX2571
在“线程: ADS6125”中讨论的其他部件

我无法了解如何从 SNAS654A计算输出频率。

假设

OSCin = 26MHz

输出频率=20MHz

 选择合成器模式。

设置R22寄存器的输出通道分配器的值。

VOC频率是否被划分? 如果是。 VOC频率为4300至5376 MHz。 如何确定VOC频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jingtai:

    输出将从VCO中拆分,因此
    VCO = CHDIV1 x CHDIV2 x RFout。
    如果RFout =20MHz,其中一个可能的VCO频率为5120MHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    CHDIV1 X CHDIV2=5120/20=256

    如何分别确定CHDIV1和CHDIV2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jingtai:
    CHDIV1 = 4,5,6或7
    CHDIV2 = 2,4,8,16,32或64
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LMX2571作为ADS6125的输入时钟是否是正确的选择?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,他们应该一起工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!