This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:lmx2594锁定时间

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, LMX2594, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/612996/lmx2594evm-lmx2594-lock-time

部件号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他部件: LMX2594USB2ANY

尊敬的团队:

我刚刚收到LMX2594EVM

我是一个三人一组的人,要完成一个2 G的频率变化,测量大约130毫秒的长锁定时间

该值与从发出FCAL_EN命令到LD上升时间的测量时间有关。

我期望测量的值要低得多

您能建议我如何缩短锁定时间吗

谢谢你

此致

Yoni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Yoni:

    感谢您与我们联系。

    以下几件事:

    如果使用TICS PRO + USB2ANY组合进行控制,您必须小心测量。 USB2ANY非常慢,因此在此情况下不应包括SPI事务,因为它非常慢。 LMX2594将支持75 MHz SPI事务处理速度。 当最终CSB达到上限时,您可以开始"计数"。 然后,您可以为最终实现添加需要更改的注册数乘以24除以75e6。

    此外,您还可以更改锁定检测的设置,以仅捕获校准时间。 在"user controls"(用户控件)部分"general controls"(常规控件)页面下,设置LD_type=VCOcal。

    您应该能够获得大约60 us校准时间。

    此致,Simon。