This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:SYC/SYSREF_REQ

Guru**** 2549090 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/612796/lmk04828-sync-sysref_req

部件号:LMK0.4828万
主题中讨论的其他部件:DAC38J84

大家好,支持!

对于pin 6,SYNC/SYSREF_REQ,我该将路由到哪里? 它是用于FPGA控制的吗?

此同步是否必须与同步连接至DAC38J84?

主板上需要2个LMK,因为要控制的DAC超过15个。 我可以将这2个LMK的同步绑定在一起吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ikon,

    SYNC/SYSREF_REQ引脚用于同步请求SYSREF输出的输出分隔器。 有关如何配置和使用引脚的详细信息,请参阅数据表第36页“9.3 Feature Description 9.3 (PIN功能说明)”..1->SYNC/SYSREF。
    如果驱动同步的驾驶员级可以驱动同步,您可以将低LMK同步化。

    此致
    普奈特