This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 时钟缓冲解决方案

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/600073/clock-buffer-solution

主题中讨论的其他部件:LMK0.0105万LMK0.0304万LMK0.0101万

我有一个100 MHz的晶体振荡器输入和100 MHz的射频输入。 我需要将其中一个分配到4个100 MHz的输出。 谁能建议一个同时接受晶体振荡器和RF输入并分布它们的时钟缓冲器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Girish:

    您是否考虑过LMK0.0304万或LMK0.0105万 (对于两种相同类型的输入,为LMK0.0101万)?

    73岁
    Timothy