This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LMK0.4208万:无效结果

Guru**** 2552800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/599760/webench-tools-lmk04208-nonsense-results

部件号:LMK0.4208万

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,

我尝试使用WebBench为以下时钟树寻找解决方案:

输入:43.33.3333万 MHz

输出0:25 MHz

输出1:25 MHz

输出2:5 MHz

输出3:5 MHz

其中一个解决方案是LMK0.4208万的设计。

这是我的首选解决方案,因为我需要对所有输出进行数字延迟,而其他解决方案使用不同的部件,而不需要数字延迟(这需要花一点时间来了解...)。

但是:

按下"开放式设计"后 ,我得到了很多奇怪的结果:

1. WebBench建议使用43.3333 VCXO。 这是无用的,因为此类VCXO不可用

2. WebBench建议使用1191.6667 MHz作为VCO频率。 这超出了LMK0.4208万中VCO的频率范围

3. 1191.6667 MHz除以整数绝对不会导致5 MHz或25 MHz

摘要:

WebBench似乎对设计时钟树毫无用处。

是否有其他更好的工具?

此致

基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christian:

    感谢您的反馈。 我刚刚使用43.33.3333万 输入参考进行了LMK0.4208万设计,但得到了一个有效的解决方案,VCO =2750 MHz,除了是,我的问题是CLKout0 = 10.8333 和CLKout1 = 2.1667 ,尽管结构图显示了25和5 MHz的输出。

    问题似乎出在43.33.3333万 MHz的处理。 这将转换为43+3333/1000000,100万,并在杂草中产生溶液。 您真正想要的是43+1/3。 时钟架构师允许您输入混合分数的频率。 这将为您提供一个具有100 MHz VCXO和2750 MHz VCO....的解决方案,并且时钟输出实际为5 MHz和25 MHz。 您可以通过以下链接查看设计:
    webench.ti.com/.../OpenPublicSharedProject.jsp

    73岁
    Timothy