This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2-125m:连接3.3V从属和1.8V主电源时,I2C上拉电阻器电源电压选择

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/599750/lmk61e2-125m-i2c-pull-up-resistor-supply-voltage-selection-when-interfacing-between-3-3v-slave-and-1-8v-master

部件号:LMK61E2-125m
在“线程:LMK61E2”中讨论的其它部件

您好,

LMK61E2配有3.3V电压。 它将通过Xilinx Kintex 7 FPGA进行编程 ,该FPGA在1.8V逻辑下工作。

因此,SCL和SDA使用4.7K电阻器向上拉,以符合I2C标准。

Q1.是否可以将这些上拉电阻器连接到1.8V逻辑电压,或者我们是否必须进行3.3V上拉电阻?

提前感谢
Deepak V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,应该可以,因为1.8V上拉电压可以满足1.2V的VIH最小规格。

    此致,
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢Alan


    谢谢,此致
    Deepak V