This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492-Q1:Ramp Function Start帮助

Guru**** 2550200 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492-Q1, LMX2492, CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/611987/lmx2492-q1-help-with-ramp-function-start

部件号:LMX2492-Q1
主题中讨论的其他部件: LMX2492CODELOADER

我尝试使用LMX2492-Q1的硬件斜坡功能。  我能够将设备锁定到100 MHz参考信号并产生干净的输出。  我可以通过调整PLL R或N分频器轻松更改频率。  我可以通过调制参考信号来扫描多个GHz的带宽,并生成清晰的LFM频谱。  我的问题是,我无法使用LMX2492中的硬件功能生成斜坡信号。  我以前能够使用不同的VCO,并尽可能重复寄存器配置,但VCO频率范围不同,这会导致斜坡配置和斜坡限制寄存器以及R和N分配器发生变化。 我已经尝试了各种方式切换ramn_en位,并向N分配器写入数据,以尝试启动ramp。

加载和启动连续循环斜坡或一系列斜坡所需的最低步骤是什么?

什么因素可能会阻止斜坡启动?  比较器(未使用),DLD (已尝试过POR值和建议值),  

我的注册设置:

#软件重置
0x0 0x2 0x4

# PLL_R = 1
0x0 0x1A 0x0 0x1

# PLL_N = 96
0x0 0x11 0x0 0x60

# CPPOL = 0 (每个代码编码器的VCO正数,每个数据表的负值),CPG = 21 (2100 uA)
0x0 0x1C 0x15

#来自TIC Pro的Ramp limits配置
0x0 0x52 0x18 0x0 0x0
0x0 0x4F 0x0 0xF 0x0
0x0 0x4C 0x0 0x0
0x0 0x46 0x9

#来自TIC Pro的比较器限制

#从TIC Pro进行斜坡配置
0x0 0x5C 0x4 0xC3 0x50
0x0 0x59 0x0 0x0 0x3
0x0 0x56 0xEF

# RAMP_EN = 1,RAMP_CLK = 0,RAMP_PM_EN = 0,RAMP_TRig_A = 0
0x0 0x3A 0x1

# Enable PLL (启用PLL)->输出在频谱分析仪上锁定且可见

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    您能否通过clock_support@list.ti.com联系我们并分享您的基本设置? 我们将向您发送一个可以正常工作的配置文件。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    会的。 部分挑战在于设备集成到专有硬件中,因此我们无法直接使用Codeloader或TICS Pro。 而是用于检查由我自己的软件例程生成的输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已理解。 此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在TI团队(Noel Fung)的帮助下,我的问题得到了解决。

    1) LMX2492必须处于分次模式,斜坡功能才能正常工作。  为此,寄存器18中的FRAC_ORDER位必须配置为1,2,3或4的值。  值0将使设备处于整数模式,并且不会启动。

    2)如果斜坡配置文件未通过斜坡返回到启动频率,则必须将序列中第一个斜坡的RAMPX_RESET位设置为1。  如果未设置重置位,则后续斜坡将继续递增累加器,直到VCO达到上限或下限,或者PLL达到配置的斜坡限值。  如果设置了重置位,则会立即重置分数分子以在频率之间跳转。

    3)应根据数据表正确配置RAM_LIMIT_HIGH和RAK_LIMIT_LOW,以确保RAMP限制不会干扰RAMP功能。