This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555-Q1:高精度型

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC555-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/607215/tlc555-q1-high-accuracy-version

部件号:TLC555-Q1

您好,

是否计划发布 TLC555-Q1的高阈值电压精确度版本(大约低于5 %)?
当Vdd=5V,Ta=25C时,TLC555-Q1的电压为3.3V+/-0.5V。

此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    柳二山

    TLC555-Q1阈值容差分布比数据表规格状态严格得多。
    我将查看是否即将发布。 可能需要3到7个工作日才能得到答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题已从线程中回答。