This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:NE555示意图查看

Guru**** 2813805 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555, LM555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/612382/ne555-ne555-schematic-review

部件号:NE555
在“线程: LM555”中讨论的其他部件

大家好,

请您帮助复习NE555的原理图吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel,

    LM555和NE555是类似的设备。 我对LM555给出的建议也适用于此。

    我唯一注意到的是T_reset公式与LM555公式的单稳态公式不匹配。
    NE555一次拍摄时间是1.1 (R)*C
    Ln(2)是指从1/3到2/3的充电时间。 对于一次电容器,电容器从0V变为2/3 VCC (仅超过一个时间常数)