This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM555:LM555原理图复习

Guru**** 2549240 points
Other Parts Discussed in Thread: LM555, NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/612113/lm555-lm555-schematic-review

部件号:LM555
主题中讨论的其他部件: NE555

大家好,

请您帮助复习LM555的原理图吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel,

    我唯一注意到的是T_reset公式与LM555公式的单稳态公式不匹配。
    LM555单次拍摄时间为1.1 (R)*C
    Ln(2)是指从1/3到2/3的充电时间。 对于一次电容器,电容器从0V变为2/3 VCC (仅超过一个时间常数)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Ron:

    谢谢。 应为NE555。
    我再次在NE555目录上重新发布。

    谢谢