This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.0105万:功率顺序要求和绝对最大额定值说明

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/608878/lmk00105-requirement-of-power-sequence-and-absolute-maximum-rating-description

部件号:LMK0.0105万

大家好,

请允许我询问您有关LMK0.0105万的电源顺序要求。 我在数据表中发现以下描述相互冲突。

关于下文的“注”,它指出有一个介于1.8V至3.3V之间的ESD保护二极管。 但是,对于Vddo的"绝对最大额定值",MAX不是"Vdd + 0.3V"。

哪一个是正确的,哪一个是错误的?

提前感谢。

此致,

KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kawai-san,

    我正在研究这个问题-设备设计人员目前不在办公室,但我会跟进并在收到回复时发布回复。

    此致,
    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tim-San,

    感谢您的支持。
    我们期待您的意见。

    此致,
    KAWAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tim-San,

    您对此问题有任何更新吗?

    此致,
    KAWAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kawai-san,

    Vddo Max应该为Vdd,以防止打开ESD电路。 我将注意到,需要对数据表进行说明,以便在下一次修订时对其进行更新。

    此致,
    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tim-San,

    感谢您的回答。
    我了解Vddo引脚的绝对最大额定值是从- 0.3 到可能(Vdd + 0.3)。

    此致,
    KAWAI