This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3318万:未使用的SECREF输入

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/611519/lmk03318-unused-secref-input

部件号:LMK0.3318万

您好,

我们仅使用LMK0.3318万的主参考时钟输入(PRIREF_P/PRIREF_N)。 如果不使用辅助参考时钟输入(SECREF_P/SECREF_N),是否可以使输入引脚保持未连接状态并禁用辅助输入缓冲区(将0x3写入 寄存器IPCLKSEL的SECBUFSEL字段)?

谢谢你。

Nicolas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nicolas

    是的,未使用的时钟输入可以保持浮动,输入缓冲区应被分解。

    此致
    普奈特