This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2:校准期间是否存在相位/频率故障

Guru**** 2938370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/610967/lmk61e2-is-there-phase-frequency-glitch-during-calibration

部件号:LMK61E2

大家好,

客户提出的问题:校准期间是否存在任何相位/频率故障?

他们正在考虑在频谱分析仪中将此设备用作LO。 对于此类应用,他们需要在广泛范围内连续扫描频率,而不会出现频率/相位的任何毛刺。 但是,每次重新配置时,都必须校准此设备。 因此,我想知道校准期间是否由于PLL的解锁和重新锁定行为而出现任何相位/频率故障?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John

    更改频率设置后,PLL需要重新校准和重新锁定。 您将在重新锁定期间看到相位/频率变形器。

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你