This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:TPL5010 ADC周期计算

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/609820/tpl5010-tpl5010-adc-period-calcualtion

部件号:TPL5010

在TPL5010数据表中,它指出可以使用第8.5 4节(第13页)中提到的关系计算量化错误:

我正在尝试找出函数INT在计算中所代表的确切含义。 假设INT代表Integer,Interval和Integral,我尝试重新运行示例中的计算,但没有结果。 请您提供一个更有用的计算说明。

最佳,  

Nizar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nizar:

    正确,INT是Integer函数,它基本上是向下舍入的(例如,给定3.9 ,INT[Int]=3 3.9)。 量化错误是由于设备在读取Rext时舍入到最近的离散计时器间隔。

    是否有需要计算量化误差的特定用例?

    此致,

    -Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!
    我仅在TPL5010上使用Done信号。 由于MCU上的GPIO计数有限,唤醒信号保持未连接状态。
    -因此,我需要以至少两倍于唤醒信号频率的频率(即最多为时间间隔周期的一半,t_ip)来馈送完成信号。
    -因此,我需要计算最坏情况下的频率(最高频率或最短周期)。 这是通过将电阻器误差和量化误差纳入我的周期计算中来实现的。

    此帖子解释我的预期实施:
    e2e.ti.com/.../60.9116万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nizar:

    这应该是可行的。 为确保获得两倍以上的频率,您甚至可以使用与计时器间隔相对应的频率,该频率比您要设置的频率快一倍。

    此致,

    -Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了。 谢谢!