This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LMK0.4828万:LMK0.4828万

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/610916/ccs-lmk04828-lmk04828

部件号:LMK0.4828万
主题中讨论的其他部件: CODELOADER

工具/软件:Code Composer Studio

TI您好:

我想在 设计中使用LMK0.4828万的时钟分配模式,如何使用CodeLoader工具进行设置?

在 CodeLoader的CLKouts选项卡上  ,当我将参考时钟连接到CLKin1端口时,是否应使用“CLKin1 (外部VCO)”?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,如果要使用时钟分配模式,则选择CLKin1 (外部VCO)。

    此致

    普奈特