This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP215:关于CDCLVP215的输出摆幅

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/608076/cdclvp215-about-the-output-swing-of-cdclvp215

部件号:CDCLVP215

尊敬的支持团队:

我们是否有一个clk缓冲区(1到2更好),其输出摆幅@ 3GHz与ADCLK925相似? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vera,

    您列出的CDCLVP215应该起作用- CDCLVP215的最小差动电压摆幅为600mV,而ADCLK925的最小摆幅为610mV。 遗憾的是,我们没有输出更少的产品-唯一支持高达3.5GHz的时钟缓冲器都有2个以上的输出。

    此致,
    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    我认为CDCLVP215在3GHz时不支持600mV,因为D/s中的图解,高频时输出摆幅下降了很多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vera,

    我再次查看了我们所有支持超过3GHz输出频率的缓冲器产品-不幸的是,所有缓冲器产品在3GHz时均具有低于600mV的差分输出摆幅。

    此致,

    -Tim