This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要有关频谱分析仪和数字示波器的测试振荡器(和IC时钟分配器等)参数的精确文档

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/610551/need-precise-documentary-about-test-oscillator-and-ic-clock-distributer-and-etc-parameters-with-spectrum-analyzer-and-digital-scope

主题中讨论的其他部件:CDCM6208

大家好,

我已经 阅读了SCAA120A的文档“如何测量总抖动”。

要进行实际和实际测试,我需要IT设置测试的更详细信息。

我正在寻找 一份关于频谱分析仪和数字示波器的测试振荡器(和IC时钟分配器等)参数的更精确的纪录片。

 我很感激他们的帮助;)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    文档中描述的时钟生成器是CDCM6208。 根据文档中的步骤评估器件的最简单方法是使用器件的评估模块(EVM),该模块可在此处找到:

    以下文档也可能很有用:

    -有关如何测量参数的信息,请参阅数据表的第8节‘参数测量信息’:  

    EVM用户指南包括材料明细表,其中包括EVM上CDCM6208的输入频率规范:

    此致,

    -Tim