This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:原理图中电阻器的用法

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/610667/lmx2571-the-usage-of-the-resistors-of-the-schematic

部件号:LMX2571
主题中讨论的其他部件:LMX2572TIDA-0.0886万

您好;

关于 TIDA-0.0886万的原理图,我们发现LMX2572 配置了漏极开路输出并添加了LC电路,但是 R15 ~ R20的用途是什么? 他们能否在电路中省略?  

 

 

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kailyn:

    这些用于构造3dB PI衰减器。 如果您想从设备获得最大输出功率,可以省略这些设置。