This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2EVM:LMK61E2 EVM通过USB与CodeLoader通信,但无法找到I2C器件地址

Guru**** 2959190 points

Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER, LMK61E2EVM, LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/610125/lmk61e2evm-lmk61e2-evm-communicates-with-codeloader-over-usb-but-fails-to-find-i2c-device-address

部件号:LMK61E2EVM
主题中讨论的其他部件:CODELOADER,, LMK61E2.

尊敬的技术支持和社区成员:  

我们购买了LMK61E2 EVM,并尝试连接到USB并使用CodeLoader软件。 USB端口与评估板通信,当单击"Identify (识别)"按钮时,绿色LED (D5)相应闪烁;但单击"Find I2C Address"(查找I2C地址)时,将显示"Device Not Find (找不到设备)"(红色LED D4会变暗)。 几乎就像CodeLoader能够在评估板上与UC通信,但UC无法与LMK61E2设备通信一样? 我们确保按照“LMK61E2EVM用户指南”的“快速入门指南”部分中的说明正确设置跳线(设置与图4中所示完全相同)。 是否有人遇到过相同的问题?

非常感谢,

明  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ming,

    正确-在这种情况下,CodeLoader能够与UC通信,但UC无法在I2C总线上找到LMK61E2。

    是否可以通过将J2和J3都设置为USB电源来确保LMK61E2正确通电? 另外,尝试断开并重新连接EVM和/或重新启动Codeloader -有时这可以解决问题。

    此致,
    -Tim