This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:LMX2571关于频率问题

Guru**** 2549060 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/608871/lmx2571-lmx2571-about-the-frequency-question

部件号:LMX2571

大家好,

客户正在使用LMX2571。 他希望 将FSK SPI快速模式用于LMX2571。  

问题1:如何在 FSK SPI快速模式下写入两个频率? 仅将数据写入寄存器R33?

问题2:客户在   FSK SPI快速模式下写入两个频率后,如何切换两个频率?  

客户是否需要 先将两个频率写入寄存器R33,然后 才能切换两个频率?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    您是否支持此问题? 客户正在等待我的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    我假设你要做2FSK。 在FSK SPI快速模式中,您只需在此寄存器中写入两个不同FSK偏差的等效FSK步骤(数据表中的公式4至7)。
    例如,如果偏差为+/- 1000 Hz的FSK步长为4567和6.0969万。 然后,当您将4567写入此寄存器时,输出频率将为fo +1000Hz。 同样,如果您将6.0969万写入此寄存器,输出频率将为-1000Hz。
    有关详细信息,请参阅数据表中的第8节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    感谢您的支持。
    问题1:要启用FSK SPI快速模式,客户需要设置FSK_MODE_SEL1 = 1,FSK_MODE_SEL0 = 1,FSK_EN_F1 = 1。

    如果设置FSK_EN_F1=1,则客户需要设置寄存器R8位[10]=1。 如果设置FSK_MODE_SEL1 = 1且FSK_MODE_SEL0 = 1,

    然后客户需要将R34位[1:0]=11设置为。 我的理解是否正确?

    问题2:现在客户需要做2FSK。 如果客户使用FSK SPI快速模式,他是否仅将FSK步骤写入寄存器R33,
    不使用任何其他寄存器?

    问题3:数据表中的方程式4至7表示需要设置频率偏差。 那么,如何确定频率偏差?

    在设置频率偏差之前,客户是否需要参考频率?

    问题4:现在客户需要切换两个输出频率。 如何 在 FSK SPI快速模式中切换两个输出频率?

    正如您所说,如果客户想要在 FSK SPI快速模式下切换两个输出频率,例如+/-1000Hz,则他需要写入两个不同的频率

    如果切换+/-1000Hz频率,则FSK步进值为寄存器R33,即4567和6.0969万。 我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Noel,

    您是否支持我?客户正在等待我的回复。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:


    问题1. 正确

    问题2. 对

    问题3. 这是客户目标

    问题4: 当您写入0以外的内容以注册FSK_DEP_SPI_FAST时,输出频率将相应地更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Noel,

    感谢你的帮助。