This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:同步多个部件

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/609234/lmx2594-synchronise-multiple-parts

部件号:LMX2594

我想知道此部件是否适合在以下应用中使用:在不同频率(1800,1830,1860,1890 MHz)下运行的多个部件可以同步,以便它们的相位关系在温度上保持恒定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊恩

    通电和编程周期之间的相位关系将与相位同步功能保持一致。

    尽管如此,此设备存在非零延迟,并且会因工艺和温度而异。  我 已经看到了大约60 ps的过程变化和大约每摄氏度2.5 ps的延迟变化。  mash_seed可用于在过程中调整此变化,但如果设备的温度向不同方向移动,则可能存在相位差异。

    这些数字可能会根据配置而变化,但希望能给您一个圆珠笔的概念。

    此致,
    Dean