This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:在合成器模式下对参考时钟的抖动要求

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/609603/cdcm6208-jitter-requirment-for-the-reference-clock-in-synthsizer-mode

部件号:CDCM6208

您好,支持团队打卡,

在CDCM6208中,合成器模式通常与干净的输入参考一起使用。
如果有使用合成器模式的指导,我的客户想知道输入参考的抖动要求范围。


此致,
开泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaizawa-san

    输出抖动取决于输入抖动,并由PLL带宽进行过滤。 在CDCM6208 EVM工具中,有一个环路滤波器工具,其中还集成了一个相位噪声工具。 客户可以输入输入时钟的自定义相位噪声配置文件,并查看预期的输出抖动。

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Puneet-San,
    感谢您的迅速回复。 我将尝试使用EVM工具来计算预期的抖动。

    此致,
    开泽