This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1310:减少输出数

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1310, CDCLVC1104, CDCLVC1103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/609458/cdclvc1310-less-number-of-outputs

部件号:CDCLVC1310
主题中讨论的其他部件: CDCLVC1104CDCLVC1103LMK0.0804万BLMK0.0105万

CDCLVC1310是否也有3-4种输出风格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    CDCLVC1103 (3路输出)或CDCLVC1104 (4路输出)是具有3路或4路LVCMOS输出的类似器件。 但是,这些器件仅接受LVCMOS输入,并且在输出电压范围方面受到更多限制(仅支持2.5V和3.3V LVCMOS)。 通常,对于CDCLVC11xx系列,部件号的后两位数字是输出数。 设备有2,3,4,6,8, 10或12个输出。

    如果需要通用输入,也可以考虑LMK0.0105万和LMK0.0804万B。

    此致,
    -Tim