This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMX2595EVM:LMX2595 Platinum软件问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/608531/webench-tools-lmx2595evm-lmx2595-platinum-software-issue

部件号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他部件:LMX2595

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我的客户发现LMX2595 Platinum软件存在以下问题:

我目前正在尝试在TIs PLLatinum SW中模拟具有集成VCO的LMX2595 PLL。  我运行了模拟以优化相位噪声,一切看起来都很好。  当我移动到锁定时间选项卡时,频率开始和停止值均为15 GHz。  我在PLL上的设置是VCO输出8.75GHz,然后启用输出倍增器以获得17.5GHz。  我担心的是,仿真已针对相位噪声进行了优化,但由于"锁定时间"选项卡中显示的内容,仿真可能不稳定???  我似乎无法更改频率值(当我尝试时,它们总是更改为15GHz)。

这是否正常? 是否可以更改此变量? 如果这是软件的问题,请告诉我。

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard

    不,不存在稳定性问题。 问题是当你进入锁定时间标签,代码中有一个错误放置错误的频率,不考虑频率倍增器。 我已经修复了此错误,它将在下一个版本中发布。 由于我们刚刚发布了一个版本,我们很可能会在9月底发布。

    要解决此问题,我只需禁用倍增器(它不会影响锁定时间)并键入您要切换的VCO频率范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean,

    感谢您的回复!

    祝您度过美好的一天!

    Richard Elmquist