This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE925:CDCE925 EEPROM

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/608324/cdce925-cdce925-eeprom

部件号:CDCE925

设置锁定位后是否可以解锁EEPROM进行重新编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Klaus

    一旦EELOCK位写入EEPROM中,就不能再对EEPROM进行编程。 EEPROM被锁定,然后无法进行进一步编程。

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此无法重新编程?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Klaus

    您仍然可以使用I2C对设备进行重新编程并检查其它配置。 只有E2PROM被锁定,无法进一步写入。

    此致

    普奈特