This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:SPI模式的推荐操作条件

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/607650/cdcm6208-recommended-operating-conditions-for-spi-mode

部件号:CDCM6208

您好,

在数据表的第7页上,在推荐的工作条件下,数据速率仅提供给I2C模式。

SPI模式中的最大时钟必须是多少?

谢谢,此致,

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Madhu:
    正确-建议的工作条件表中仅显示I2C。 SPI时序见表12。 您可以运行高达20 MHz的时钟频率。

    此致,
    Patrick