This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF2510A:循环至循环抖动值@ 25MHz

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCVF2510A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/607465/cdcvf2510a-cycle-to-cycle-jitter-value-25mhz

部件号:CDCVF2510A

尊敬的TI - er

  数据表中循环抖动值@ 25MHz的最大值为500ps @(25MHz至40MHz)。 (最大125ps @(60MHz至175MHz))

Pericom PI6C2510-133LEX值为 ±75ps @133Mhz。

与该值有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基荣孙,

    我们指定   特定频率范围的最大循环周期值。 另一些则仅为   特定频率指定最大循环周期值。 循环抖动性能取决于您设置的频率。 在CDCVF2510A数据表图8中,  如果您只对特定频率感兴趣,您可以看到循环特性与频率。

    图8 CDCVF2510A数据表副本(SCAS764C)

    此致,
    Siggi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道循环值@ 25MHz。
    循环抖动值@ 25MHz的周期最大为500ps
    500 ps是否相同±250 ps?
    请帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    500 ps是否相同±250 ps?
    答:不,这是±500ps循环抖动
    (这是否适合您的应用? 如果不是,除了25MHz之外,还有哪些修复要求?) (对于CDCVF2510A,25MHz是抖动方面的次优频率。 它专为特定的PC133规格而设计)