This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD2106:关于CDCLVD2106的问题

Guru**** 2943270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/607595/cdclvd2106-question-regarding-cdclvd2106

部件号:CDCLVD2106

尊敬的团队:

请回答以下客户问题

1.   目前的消耗量是多少?
是否为(静态电源电流)+(电源电流)= 45 + 177 = 222mA?
2.   我需要考虑的附加抖动是什么?
它是否为0.3ps RMS (如数据表第5页中的表格所述)? 还是171fs RMS (如第6页中的表格所述)?
3.   如何使用Vac_ref? 它的应用是什么?

此致,

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,NIR

    以下是对您的问题的回答:

    1.目前的消耗量是多少?
    是否为(静态电源电流)+(电源电流)= 45 + 177 = 222mA?
    答:总电源电流为177mA。 您不必再增加45mA。
    2.我需要考虑的附加抖动是什么?
    它是否为0.3ps RMS (如数据表第5页中的表格所述)? 还是171fs RMS (如第6页中的表格所述)?
    A:0.3ps是PVT上的最大有效值抖动。 它是数据表的最大限制。 第6页是在两个不同频率和典型条件下有效值抖动的两个示例。
    3.如何使用Vac_ref? 它的应用是什么?
    A:请将0.1uF接地。

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢超快响应Puneet