主题中讨论的其他部件:ADC12D800RFRB,
您好,
我正在使用LMX2541SQ3320E从3320从100MHz时钟生成500MHz时钟,电路设计与ADC12D800RFRB几乎相同,ADC12D800RFRB具有100MHz时钟连接到OSCin
唯一的区别是,在我们的情况下,时钟将为500MHz,而不是800MHz。 我假设应该更改C1_LF,C2_LF和R2_LF的值以满足我们的要求,我应该使用什么数字? 是否有方法找到优化值? 如果我只是从ADC12D800RFRB的设计中复制数字,会怎样?
目前,两个电容器都有100nF电阻,R2_LF有680ohm电阻,PLL无法锁定。 我是否可以假定这是因为滤镜不正确?
此外,是否有详细的指南来选择C4_LF,C3_LF,R4_LF和R3_LF的值? 我找不到任何东西。
我为PLL设置的其他参数为:
AC_TEMP_COMP = 5,动态频率,用于补偿温度变化
VCOGAIN = 12
OUTTERM = 12
DIVGAIN = 12
RFOUT = 2
FL_CPG = 31 (3200uA)
FL_R4_LF = 2 (2千欧)
FL_R3_LF = 2 (2千欧)
FL_TOC = 0
C4_LF = 8 (100pF)
C3_LF = 8 (20pF)
R4_LF = 2 (2千欧)
R3_LF = 2 (2千欧)
VCO_DIV = 7
OSC频率= 100MHz
FSK = 0
DLOCK =0
CPT = 0
Dith = 3
顺序= 0 (无delta - sigma)
FDM = 1.
OSC 2X = 0
CPP = 0
MUX = 3
CPG = 31
XO = 1
powerdown = 0
模式= 0
PLL_R = 1
PLL_DEN = 1
PLL_NUM =0
PLL_N = 35
谢谢。 如有任何帮助,我们将不胜感激。
林美