This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:关于SYNC/SYSREF块结构的问题?

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/621547/lmk04828-question-about-sync-sysref-block-structure

部件号:LMK0.4828万
主题中讨论的其他部件:CODELOADER

SYNC功能和SYSREF 相互排斥???

如果需要连续SYSREF,则必须禁用DCLK同步,否则DCLK输出除法器 将定期重置!这意味着我无法同步DCLK和连续SYSREF输出。

红线路径的点是什么???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    MIN HU 说:
    同步功能和SYSREF 是互斥的???[/QUOT]

    它们同时相互排斥,但您不需要同时使用它们。  红色路径与SYNC一起使用,以同步所有内部分禾器。  然后,您将禁用与分禾器的同步,然后启用Continuous SYSREF。  如果您从分频器获取SYC/SYSREF路径并允许重置SYSREF分频器,则会得到疯狂的波形。  我称之为“脚中同步”。  您不想这样做。

    -请注意,建议主要在设置系统时使用连续SYSREF,因为SYSREF会与设备时钟发生串扰。  您可能会也可能不会发现您的应用程序可以接受串扰。

    我附上了一份关于在LMK0482x上设置SYSREF的旧文档。  它指的是CodeLoader软件,而不是较新的TIC Pro软件,但我想您会发现它在视觉上很有帮助。  另请参阅数据表第9.3 .2节。

    e2e.ti.com/.../4857.Key-Points-to-setting-up-SYSREF-on-LMK0482x_5F00_e2e_5F00_2016_2D00_06_2D00_29.pdf</s>0482 2016

    73岁
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢,文档非常有用,我稍后会再试。