This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/LMX2492EVM:LMX2492

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/621068/starterware-lmx2492evm-lmx2492

部件号:LMX2492EVM
主题中讨论的其他部件:LMX2492

工具/软件:Starterware

你好。

这是我第一次驾驶LMX2492。  我有评估板,但在让VCO发出啁啾声时遇到问题。  我注意到,当我在codeloader4中选择PLL选项卡时,充电泵会显示它处于活动状态,但EVM使用了被动过滤器。  这是问题吗?  我知道由于监测电加缓冲输出,它不会发出啁啾声,我应该会看到电压上升。

对于EVM,我添加了一个电阻器来为100MHz参考频率供电,并且正在寻找除以4端口的信号(注意,我的频谱分析仪不能支持任何高于3 GHz的信号)

感谢您的反馈

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    lmx2492配备了一台状态机来执行频率鸣叫。 我建议您转到TI.com上提供的新软件接口TICS-PRO以供下载。

    www.ti.com/.../TICSPRO-SW

    充油泵需要激活,这意味着当过滤器处于被动状态时,充油泵会打开(与三种情况相反)。

    当前的EVM应输出4.8 GHz(EVM 9.6 Ghz/2),这可能是您看不到任何啁啾的原因。

    我希望这能有所帮助,

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西蒙...

    谢谢!  我能够用软件来使其正常工作...

    Jim