This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RS-485长距离电缆上的精确时钟

Guru**** 2694645 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E04, CDCE706, CDCM1802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/615502/accurate-clock-on-an-rs-485-long-distance-cable

线程中讨论的其他部件:ADS131E04CDCE706CDCM1802

您好,

我需要使用RS485物理标准将非常精确的时钟信号分发到远程设备(最大距离:约50米)。

接收器时钟必须为ADS131E04 ADC供电,因此其频率应为2.048 MHz。

我看到市场上非常精确的振荡器只有超过10 MHz的输出,因此我的想法是使用16.384 MHz振荡器,然后使用分频器(计数器?) 为了将其转至2.048 MHz,它应该足够低,可以顺利通过50米电缆。

现在我的问题是:我想将准确的时钟除以8而不会失去准确性;这样做的最佳方式是什么?

柜台对我来说是最好的设备吗? 还是应该选择基于PLL的设备(我以前使用CDCE706 ...)? 还是其他?

提前感谢。

此致,

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Stefano:

    这是一个有趣的应用程序。 根据您对ADC的相位噪声要求,我会考虑使用集成分频器(如CDCM1802)的缓冲器。 这只是一个示例,您可能更喜欢支持产品组合中类似功能的其他设备。 我们网站上的参数搜索是查找此类缓冲区的好地方。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Simon,

    CDCM1802可能是我的最佳选择,但它只有LVPECL输入,我需要LVCMOS输入。 我可以找到一种方法对其进行排列,但更喜欢使用LVCMOS I/O查找部件。 我无法在TI产品系列中找到任何产品,请您提供一些有关建议吗?

    谢谢,此致,

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:
    关于我的问题的任何消息?

    谢谢!
    Stefano