This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.1801万:数据表错误

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/621629/lmk01801-datasheet-error

部件号:LMK0.1801万

大家好,  

      在LMK0.1801万数据表中,图2.1 显示引脚9和10分别为CLKOUT3_N和CLKOUT3_P。 但表2.4 显示引脚9和10分别为CLKOUT3_P和CLKOUT3_N。 您能澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Girish,
    请使用引脚9作为CLKout3_N,引脚10作为CLKout3_P