This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:Fin引脚偏压

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/621321/lmx2492-fin-pin-bias-voltage

部件号:LMX2492

您好,

1.33V是否是为FIN引脚提供的偏置电压?


拆下C21,我们测量了针脚Fin.
发现此引脚上有1.33V DC。


谢谢,此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    我们在此引脚处有内部偏压,这就是我们要求交流电偶的原因。