This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6.2005万:CDCE6.2005万RGZT问题

Guru**** 2823225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/619599/cdce62005-cdce62005rgzt-problems

部件号:CDCE6.2005万

CDCE6.2005万RGZT问题
恒定 PLL_LOCK = 1,即使IC处于断电状态。断电时,不会使用PL­L _LOCK关闭。  
常量SPI_miso =1。   不关闭SPI_miso  ,不带电源 时,有些则不带 PLL_LOCK。  

EEPROM设置应在文档中为默认值,这意味着这些IC已被重复使用。
如何重置EEPROM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivien,

    要重置EEPROM,请使用CDCE6.2005万 EVM软件GUI。 首先连接CDCE6.2005万EVM,然后选择Tools > Go Default,然后选择Tools > EEPROM Write。 请注意,倾斜工具> EEPROM写入+锁定将永久锁定CDCE6.2005万 EEPROM。

    此致,
    Lane Boyd