This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:如何同步两个LMK0.4828万输出?

Guru**** 2979340 points

Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/619927/lmk04828-how-to-sync-two-lmk04828-outputs

部件号:LMK0.4828万
主题中讨论的其他部件: CODELOADER

我需要10对DCLK和SYSREF来为10个DAC芯片提供服务。

DCLK = 156.25MHz,SYSREF = 19.5.3125万MHz

LMK0.4828万可以提供7对DCLK和SYSREF,所以我需要两个并联的LMK0.4828万。

主参考输入:100MHz,主LMK0.4828万提供156.25MHz DCLK和19.5.3125万MHz SDCLK (连续,用于从属设备的同步输入)

主LMK的SYNC PIN和CLKIN0 PIN未使用

我的问题是:两个从LMK的DCLK输出没有相位对齐。没有SYSREF输出。

我使用时钟配置工具导出寄存器值,这是FPGA Finish LMK设置中的SPI Mater模块。

我错了哪里??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个问题是:如何生成10个19.5.3125万MHz的SYSREFs?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Min Hu:

    感谢您的详细问题。 我很快就会回来,感谢您的耐心等待。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Simon

    当需要同步功能时,无法同时生成DCLK和SYSREF,因为SYSREF和SYNC在同一路径下, SYNC输入应为单脉冲以重置所有DCLK输出分频器,SDCLK = SYNC,因此SYSREF输出必须为单脉冲!

    我尝试通过设置 reg 0x143[4]=0禁用SYNC_EN位,我还尝试通过写入reg 0x144=FF设置SYNC_DISSxx以忽略REST同步脉冲(来自CLKIN0的同步输入为19.5.3125万MHz连续,主LMK输出为),但我失败了,同步状态将中断,我不知道为什么?

    我通过使用CodeLoader而不是TIC pro导出reg值获得SYSREF输出,这很奇怪,因为使用TIC pro reg值时,两个工具具有相同的setting.no SDCLK输出。

    SYSREF_MUX=Normal,DDLYx_EN必须关闭!! DCLK输出似乎是同步的(不是预期的正弦,通过进一步的同步输入中断),但可以 观察到从LMK DCLK输出之间存在抖动(绿色迹线较粗),

    以下是示波器的屏幕截图:

    没有 时间浪费,也许我应该开始一个新的PCB设计:一个从LMK输出所有用于采样时钟的DCLK,另一个输出所有SYSREF??

    我需要您的建议,

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Min Hu:

    我找到了一份关于使用LMK0.4828万进行同步的详细文档,我想与您分享。 您可能会发现它非常有用。 请发送电子邮件至clock_support@list.ti.com。 我将回复并转发该文档。

    此致,Simon。