This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594经典线性FMCW波形

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2485, LMX2491, LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/615157/lmx2594-lmx2594-classic-linear-fmcw-waveform

部件号:LMX2594
主题中讨论的其他部件: LMX2485LMX2491LMX2492

我有一位IBM客户询问有关LMX2594的以下问题:

我正在尝试毫不停顿地制作典型的线性800MHz-1GHz FMCW波形(频率域中的三角形)。 尝试了数十种配置,但无法使其中一种配置正常工作。 由于您的设计包含少量的10.8 ,我决定选择带宽最宽的VCO4 (VCO-12GHz)。 唯一能使其正常工作的选项是锁定并以10.9GHz的频率启动,并设置一个较短的斜坡时间。 请告知 此芯片可能具有的最宽FMCW斜坡是什么?

 他能用LMX2594做到这一点吗? 他是否需要使用不同的芯片? 不同的配置?

 感谢您的帮助!

 Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Richard:

    感谢您与我们联系。 这些都是很好的问题。

    LMX2594确实支持斜坡,但有以下限制。 由于给定的啁啾声或斜坡的潜在频率是由多个VCO/多个粗调产生的,因此斜坡模式不能连续,以在广泛的频率范围内产生传统的高保真FMCW啁啾声。 给定VCO/粗调的动态调谐(仅使用变阻器调谐)不会超过50-70 MHz。 人们可以考虑在这样一个范围内不中断的啁啾声。

    对于较大频率范围的啁啾,我建议考虑LMX2491,LMX2492或LMX2485。 这些器件是具有啁啾功能的PLL,必须与外部VCO配对。 LMX2491和LMX2492包括可编程状态机,可生成更复杂的斜坡。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon,

    感谢您的快速响应!

    如果客户有任何其他问题,我会告诉您。

    感谢您的帮助。

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon,

    客户还向我发送了几个问题:

    您能告诉我,您推荐的这些新产品可以为我们提供的连续啁啾声最宽的带宽是多少?

    推荐产品发出啁啾声的速度(短)有多快?

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon,

    您是否能够查看客户在上一个帖子中提出的其他问题?

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon,

    我刚度假回来,但我的问题没有得到答复。

    请您查看并回答吗?

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Richard:

    我道歉,没有看到跟进。

    在VCO的调谐范围内进行连续的啁啾,不会超过50或60 MHz。 此范围随使用的VCO而变化。 此外,您还需要考虑温度变化,因为调谐范围通常用于确保温度漂移而不会失去锁定。 您可以将调谐范围用于啁啾,但会失去漂移功能。

    至于最大的啁啾斜率能力,它将取决于您可以使用的循环BW以及在啁啾过程中您将看到的盆形失真。 请记住,通过更改每个PFD循环中的分次(分子)来生成啁啾,以便循环持续追踪稳定状态。

    我希望这能有所帮助。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon,

    非常感谢您的回复!

    如果客户有任何其他问题,我会告诉您。

    祝你度过美好的一天!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon,

    我们是否有类似设备的设备或参考设计可提供您估计的LMX2594更快的啁啾率?

    客户了解响应,但确实在寻找类似的设备,但为啁啾功能提供更大的带宽。

    我们是否有什么可以提供给他的?

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon,

    您是否能够查看客户提出的其他问题?

    请告诉我,我们是否可以向客户提供任何产品,无论是EVM还是其他IC。

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Richard:

    只要VCO可以覆盖所需的范围,就可以使用外部VCO获得更大的啁啾声。 我们有3个不错的PLL连接到您最喜欢的VCO:

    LMX2491,带8个状态机,用于自动频率鸣叫。
    LMX2492,带8个状态机,用于自动频率鸣叫。
    LMX2485


    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon,

    感谢您的回复!

    如果客户有任何其他问题,我会告诉您。

    祝您度过美好的一天!

    Richard Elmquist