This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:最小占空比

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/621125/tlc555-minimum-duty-cycle

部件号:TLC555
主题中讨论的其他部件: Tida-0.1183万

您好,

TLC555必须针对4 % 或3 % 占空比进行设计。

4 % 或3 % 占空比下的准确度与5 % 上的一个相同?

如果情况更糟,TIDA以下是否可以改善?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David,

    对于TIDA-0.1183万中的3 % ,我建议将R2 (在定时器电路中)从39k更改为68k,以便连续针电压可以保持大于1V。
    还需要更改R8和R9,以便丝锥电压从250mV变为150mV (3 %)或200mV (4 %)

    从不使用伺服运行CONT引脚电压的自适应设计,然后将R1和R2更改为使用非驱动CONT引脚从TLC555计时器获得自然3 % 或4 % (只需在CONT引脚上使用标准电容接地)。 二极管是一个温度问题,用于精确的占空比。 可通过以下方法来解决此问题:拆下二极管并为97 % 或96 % 占空比设置R1和R2,然后反转输出。