This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595输入时钟倍频IC

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, ADC32RF42, LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/620903/lmx2595-lmx2595-input-clock-multiplier-ic

部件号:LMX2595
线程中讨论的其他部件: ADC32RF42LMK61E2LMK0.461万

TI专家,您好!

我正在寻找一款与LMX2595配合使用的时钟倍频IC。 我需要它接受10 MHz时钟并将它转换为LMX2595所需的100 MHz LVDS时钟。

是否有这样的IC?

我也将使用ADC32RF42。

请提供建议。

谢谢!

请教我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的老师:

    感谢您对LMX2595的关注。 根据您的使用情况,您可以考虑使用LMK61E2作为参考。 此器件不需要10 MHz基准,它是XO替代器件。 您也可以将LMK0.461万视为时钟生成器。 您可以提供10 MHz参考。 根据您的应用程序,还有许多其他选项。

    此致,Simon。