This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:PLLutinum工具。

Guru**** 2794165 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/620152/lmx2571-pllutinum-tool

部件号:LMX2571

大家好,

请告诉我有关PLLutinum工具的信息。
我尝试使用此工具模拟LMK2571-EXT-VCO。
但是,FDVI框变为红色。

这是否意味着FDIV无法实现其价值?
配置如下:
参考= 26MHz
VCO频率= 470.125

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Mita:


    感谢您对LMX2571和PLLatinum SIM的关注。 我已将您的问题分配给工程师。 预计8月28日(周一)之前有答案。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mita,

    我不是您所说的"FDIV"的确切含义

    如果您正在讨论反馈"PLL_N"分隔符,则有最小值。  外部VCO频率为470.125 MHz时,26 MHz相位检测器频率过高,因为它会导致最小N除法太小。   将相位检测器频率降低到13 MHz,这将解决问题。

    此致,
    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dean-San,

    在数据表中的何处可以找到分数N分频值的最小和最大规格?

    此致,
    KAWAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kawai,
    对未在数据表中指定最小N值表示歉意。 在PLL模式下,对于整数模式和二阶调制器,最小N值分别为4和8。 但是,即使违反了此要求,您也可能会发现它仍然有效。 因此,我们已在公共小巴模拟中设定一个严格的警告阈值,让市民知道这点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel-San,

    请在下面找到分隔符设置。 N分禾器设置在N分禾器低于24时显示红色警告。 当Fvco = 630MHz时,没有更多警告。

    问题1)。 “最小N值4和8”是什么意思?

    Q2)当客户使用Fractional N diverer =18.xxxx时会发生什么情况?

    此致,

    KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    川山

    1. 对于红色框中的值, PLLatinum SIM的最小值为24,但根据Noel的声明,该值正常。   但不管怎样,请忽略红色警告

    A.整数模式:  4.

    B.  二级调制器: 8.

    C.  一级调制器: 4?

    D.  第三和第四阶调制器?  

    2. 根据Noel的说法,18.xxxx的分数似乎不错

    3. 我将更新PLLatinum SIM工具,以便更好地反映正确的数字

    此致,

    Dean