This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:3V时的行为(低于工作范围)

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/620863/lmx2571-behavior-at-3v-below-operating-range

部件号:LMX2571

尊敬的专家:

我的客户正在考虑LMX2571,有一个问题。

请问您有什么建议?

——问题

根据数据表,LMX2571的电源电压从3.15 至3.45 V

同时,我的系统可能会变成3V。

在这种情况下,可能会发生什么类型的问题?

在我的评估中,目前为止没有发生任何问题。

---

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shinichi,

    由于此器件指定用于3.3V操作,因此其电源电压在3.15V和3.45V之间。
    实际上,此设备可以在3.0V电压下工作。 在这种电源电压下,我到目前为止没有发现任何问题或降级。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    感谢您的回复。

    我知道Ito 可以在3.0V电压下工作,并且存在任何问题。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    信一