This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:将辅助VCO焊接到印刷电路板上

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM, LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/617618/lmx2492evm-soldering-secondary-vco-onto-the-pcb

部件号:LMX2492EVM
主题中讨论的其他部件: LMX2492

您好,  

Arrian在这里。 因为我还是一名EE学生,所以我有一些不好的问题。

我最近在电路板上焊接了一个低频辅助VCO,目前我正在尝试找出如何更换旧连接,以便新VCO成为主要连接。

Q1)接下来的步骤是将R5焊接到电路板上,以将新VCO的RFOUT连接到电路板的RFOUT。 首先,在焊接新的VCO并在该特定板(LMX2492EVM)上重新布置其某些连接时,我应该记住什么?

问题2)在物理板上的部分(如"TP_VccPLL")中,我是否应该从PLL的Vcc连接到该点, 或者TI的工程师是否已经在PCB的第二层或第三层为每个节点提供电源?

我还在查看原理图,想知道其中一些外围部分的功能是什么:

Q3) 看图1,还有物理主板,我看到V6部分有一个小芯片。 它的目的是什么? 如上一个问题所述,我应该提供VccPLL电源,还是已经在PCB下面的一层进行处理?  

Q4)查看图2,是此处提供的时钟信号还是我需要将任何内容重新路由到辅助VCO部分附近的时钟?

谢谢你。

图1.

图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Arrian:

    如果使用U2p而不是U2,则必须删除R6和R4_LF,但填充R5和R4pLF。
    TP_xxx用于促进电压测量,它们用于连接至DVM。
    主板上仅填充了U6,用于提供所有3.3V电源。 您应该提供一个5V至Vcc_5V SMA连接器或Vcc_5V_TB接头。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    *我得到最后两点,但只是为了澄清第一点,你说如果我想在U2p区域使用辅助VCO,而不是U2, 那么我应该卸下R6并将其插入R5的位置(以重新路由RFout),然后卸下R4_LF并将其插入R4pLF的位置(以重新路由VCO的调谐电压)? 一定要来

    *同样对于U2p,是否要求其在标签所示的1800-2200 MHz2200 MHz之间工作? 我提出这个问题是因为我的新VCO在400-800 MHz范围内。


    感谢你能抽出时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是想在开始调整之前再次检查。 对于U2p,是否要求其在标签所示的1800-2200 MHz2200 MHz之间工作? 我提出这个问题是因为我的新VCO在400-800 MHz范围内。

    再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mehrpouya,

    否,您可以放置不同的VCO。 但是,请注意LMX2492的频率范围是500 - 1.4万 MHz,因此从技术上讲,400 MHz太低。

    此致,
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我意识到的另一个小问题是,添加新的VCO时,虽然R4_LF取代了R4pLF,但似乎没有一种方法可以将R4pLF路由到C4pLF,以便在新VCO的VTune上形成一个交叉点。 您是否知道此连接点的重要性以及我如何解决问题?

    感谢您的指导。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Mehrpouya,

    C4pLF已与R4pLF连接,如果您要使用U2p的第四阶环路滤波器,则应填充这些组件。 在EVM板上,C4pLF位于接近U2p的位置。