This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:是否有信号可确定频率上升何时结束?

Guru**** 2751085 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/620117/lmx2594-is-there-a-signal-to-determine-when-the-frequency-ramp-s-ends

部件号:LMX2594
主题中讨论的其他部件: LMX2492

我们正在使用LMX2594尝试传统FMCW。  根据数据表,如何配置和启动斜坡似乎相当简单。  我们的扫描频率是100 MHz左右,所以我们并不是在这里强行设定任何主要的边界。  我们的系统基于连接到LMX2594的FPGA和连接到FPGA的多个UCS。  UCS需要知道斜坡何时开始和停止以触发系统中的其他操作。  据我所见,我可以确定斜坡何时启动:FPGA将触发这种情况,但我似乎无法确定是否有任何方法可以确定斜坡何时完成(即生成信号以用作"扫描完成"的中断)。  这似乎是此芯片的一个非常基本的函数,我希望它简单一些,比如我没有阅读数据表中的正确部分。  

第5页的数据表中有一个预告片,引脚20 MUXOut的定义说明: 多路复用输出引脚—锁定检测,回读,诊断,斜坡状态。  这就是我想要的,在销钉上的斜坡状态。  其他lmx产品的数据表(例如,LMX2492第23页)详细介绍了如何配置MUXOut以获取此类读数。  我整理了2594数据表,我发现MUXOut可用于PLL的各种锁定检测。

我目前正在考虑的解决方案是在扫描结束时强制重新校准,这将失去PLL上的锁定,并将传输到MUXOut的信号用作触发器。  在我看来,这是一种变通办法(最多)。  此外,我们还研究了手动计时扫描。  我们更喜欢使用自动扫描功能,因为手动计时扫描会带来其他复杂情况。  

这是否可行?  顺便提一句,如果没有“中断”的方法,我愿意在2594上进行民意测验。

提前感谢您的参与。

很棒的薯条!!

Philippe Kassouf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Philip:

    感谢您对LMX2594的关注。

    数据表中似乎缺少您要查找的状态位。 我将了解如何设置muxout。感谢您的耐心等待。

    至于FMCW,请了解斜坡功能受多个VCO和粗略调整的限制,以覆盖此范围,并且不是始终可以实现连续的"雷达质量"清洁斜坡。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Simon。
    非常感谢。
    如果我们将扫描保持在一个VCO内,则不应该有显示停止器是吗?
    另外,我想如果我们把扫描保存在一个VCO上,我们只需要进行一次校准,然后我们就应该能够进行“无校准”的扫描?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Philippe:

    可以为一个VCO和一个粗略调整进行校准自由扫描,此范围约为50-60 MHz。 给定VCO有许多粗略调整。

    此致,Simon。