This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LMK0.32万:从Webench中提取寄存器设置

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/620252/webench-tools-lmk03200-extracting-register-settings-from-webench

部件号:LMK0.32万

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我有一个在工作台使用LMK0.32万的设计。

如何提取LMK0.32万设备的寄存器设置 ?

谢谢

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Patrick:

    无法从Webench"配置获取所有寄存器设置。 在这方面存在着多重挑战,我们希望今后能够提供这种能力。

    此致,Simon。