This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:使用比数据表指定的更长的时间段

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/620261/tpl5010-using-a-longer-timeperiod-than-specified-by-the-datasheet

部件号:TPL5010

你(们)好

我想知道使用TPL5010 24小时而不是数据表指定的2小时的可能性。 我已计算出电阻为542千欧。 如果使用计算得出的电阻,会发生什么情况? 有可能吗?  

您的产品目录中是否有其他解决方案可以在使用相同功率的同时实现相同的性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Thomas:

    感谢您对本设备的关注。

    我没有计时器功能的详细描述,因此无法计算在指定范围之外将发生的情况。 我怀疑您的延迟时间可能会超过2小时,但我认为不会超过24小时(12倍)。 你可以看到有1650步到达2小时,所以柜台可能到达2047 (2^11-1)...

    我看不到其他设备的延时较长。

    此致,Simon。