This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3328万:关于PDN引脚的使用

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/620277/lmk03328-about-the-use-of-pdn-pin

部件号:LMK0.3328万

您好,

请告知我PDN引脚的使用。 PDN引脚是否可以通过外部1kΩ 向上拉VDD@3.3V? 因为另一个博客建议只让PIN处于浮动状态。  

此致,

Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,PDN引脚上的外部弱下拉电压可达到3.3V。

    此致
    艾伦