This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3328万:HCSL和LVDS时钟输出

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/620213/lmk03328-hcsl-and-lvds-clock-outptus

部件号:LMK0.3328万

您好,

对于一个应用,我需要两个156.25MHz HCSL,两个156.25Mhz LVDS和四个100MHz LVDS时钟。  

请告诉我 LMK0.3328万是否支持此类格式组合。  

由于0到3个输出具有更好的抖动特性,我计划将输出0和1用于 156.25MHz LVDS,2和3用于 156.25Mhz HCSL,其它用于100MHz。 请告诉我这是否正常,如果有更好的方法,请提出建议。

此致,

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,LMK0.3328万支持您建议的配置。

    此致,

    艾伦