This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:更换输出分禾器时的稳定时间?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/619916/lmx2571-settling-time-when-changing-output-dividers

部件号:LMX2571

大家好

我正在使用PLLatinum SIM来查找相位和频率误差的锁定时间- 1度和1千赫

该模型包括VCO校准时间和模拟循环动态时间。

但是,对于我要执行的频率切换,将涉及更改输出分频器。

假设我们在lmx2571允许的最短时间内写入这些寄存器,您能否告诉我分禾器切换和稳定的速度有多快?

示例:

起动 停机
10MHz 1344MHz
500MHz 501MHz
1000MHz 1100MHz
500MHz 1000MHz

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ajayt:
    如您所知,总锁定时间包括(1)编程时间(2) VCO校准时间和(3)模拟回路锁定时间。
    如果在切换到新VCO频率时需要更改输出除法器,则由于寄存器写入时间增加,只有(1)会更长。
    如果频率更改仅是由于输出除法器值更改,则不涉及"锁定时间",我们只需要对除法器寄存器进行编程。 分压器的响应时间非常快,以ns范围为单位。