This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2531.2265万EVAL:VTune范围

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/618265/lmx25312265eval-vtune-range

部件号:LMX2531.2265万EVAL
我们正在 FM调制应用中使用LMX2531LQ2265E/NOPB PLL2265 PLL。  
在数据表中 ,我们缺少有关此PLL的VTune范围的信息。 因此,请告诉我们此PLL的VTune范围。 如果您有VTune与输出频率的对比图表,请在此处分享。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队,
    请帮助关闭此查询。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供油泵范围介于0.4 至2V之间。

    对于LMX2531LQ2265E,2265, 频率范围为 2178 - 2400 MHz。 要想了解整个VTune的频率是什么样子,使用Kvtune的参数。 对于LMX2531LQ2265E,2265,您的频率约为10-16 MHz/V, 较低 的Kvtune (10 MHz/V) 位于频率范围的低端,而较高的Kvtune (16 MHz/V)位于频率范围的高端。 如有任何其他问题,请告知我们。 谢谢!

    此致,

    Brian Wang